This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离电源400W

Guru**** 670340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037-Q1, PMP11186
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890310/isolation-power-400w

主题中讨论的其他器件:LM25037-Q1PMP11186

您好!

我需要设计一个分为4-5个模块并联的电源、每个模块需要产生大约400W 的输出功率。

VIN = 24V (但如果有一个覆盖范围也为12V 的解决方案可能很有趣)
Vout = 150V
需要将输出与输入隔离(可能通过变压器?)
即使应用是工业应用、汽车组件也是首选。
更好的集成 IC 使用方式... 我们希望避免使用需要 DSP/微控制器的解决方案

有什么意见?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    对于您的应用、我想指引您使用半桥拓扑、 LM25037-Q1等器件应该是您的应用的良好起点。  

    遗憾的是、我们没有符合您规格的参考设计、但 PMP11186应是一个很好的参考设计、便于您了解。

    http://www.ti.com/tool/PMP11186

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    区域