This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:芯片 Vin 引脚上的最大负电压。

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890503/ucc2897a-maximum-negative-voltage-at-the-vin-pin-of-the-chip

器件型号:UCC2897A

在关闭电池组的电源时、Vin 引脚上的电压可能会变为负值。 那么、芯片在芯片的 Vin 引脚上可以承受的最大负电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    UCC2897A Vin 引脚上的最小绝对值为-0.3V。

    此致、

    区域