This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2379:操作

Guru**** 2521710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872583/tps2379-operation

器件型号:TPS2379

如果分级电阻与负载不匹配、PSE 是否应关断 PD 的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyson、您好!

    数据表中的表1定义了类电阻器的值。 它与负载无关、而与 IEEE802.3标准有关。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但根据表1、分级电阻对应于 PD 下的最小功率和 PD 下的最大功率。 假设该类与最小功率到最大功率的范围不对应。 例如、假设分级电阻为243欧姆、这对应于1级、但负载为100欧姆、 在50伏时消耗25瓦、这是4级。 PSE 是否会关闭电源。 同样、假设分级电阻为63.4欧姆、这适用于4级、但负载为833欧姆、在50伏时消耗3瓦、这将是1级。 PSE 有什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于所有 PSE 而言、这很难说、但我将解释符合 IEEE 802.3标准的 PSE。

    如果 PD 的功耗低于同类产品、PSE 将继续为器件供电。 如果您查看设计的任何测试结果、您将看到我们在多个负载级别(从空载到满载)检查效率、启动和负载调节。  

    如果 PD 的功耗高于分级分配、则 PSE 将关闭电源。  

    在新的 IEEE802.3.bt 标准中、还有一个称为功率降级的东西、本视频对此进行了介绍:

    https://training.ti.com/understanding-power-demotion-tis-ieee8023bt-powered-devices-pd

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师