This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:3.3V-4.5V 输入、12V 输出:最大输出电流与放大器是多少;效率是多少?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087, TPS61089, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871832/tlv61048-3-3v-4-5v-input-12v-output-what-is-maximum-output-current-efficiency

器件型号:TLV61048
主题中讨论的其他器件:TPS61087TPS61089TPS61088

您好!

  我有一个12V 电机、需要通过三个"C"电池驱动;标称总电压为3.3V-4.5V。 我看到 EVM 设计适用于12V 输出、2.65V 至5.5V、这非常相似。 但是、3.3V 至4.5V 输入的最大输出电流是多少? 我可以获得300mA 或更高的电流吗?

谢谢、

Derek

P.S. 我检查了这个部件是否在 Webench 中、但我没有在那里看到它。 我是否有一个非常类似的器件可用于 Webench 分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    是的、如果最小输入电压为3.3V、则输出电流可能为12V 300mA。  

    对于不会对热性能产生很大影响的短周期输出电流、输出电流可以是0.5A。  

    该器件没有 webench、也没有类似的器件行为。 但 TPS61087、TPS61089也可用于提供更高的电流能力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们目前正在使用 TPS61088、但由于电流要小得多、因此我们正在寻找成本更低的解决方案。 电机以200-300mA 的电流运行2秒、大约每10分钟运行一次、因此我认为热问题不会太大。