This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:开关输出电压调节

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872623/bq25125-switcher-output-voltage-adjustment

器件型号:BQ25125

调整开关输出电压时、我找不到显示瞬态响应的波形。  我们打算使用此开关的1.8V 默认输出为主处理器供电。  我想看看如果电压经过少量调节、是否会出现压降。  100mV 是最小的调整值。  问题是、如果主处理器将其自己的电源电压从1.8V 调节到1.9V、该器件的输出电压是否会下降?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    附件是一个示例、其中 VSYS 已加载、我们已为 VSYS 输出扫过寄存器。  

    不存在压降更改步骤、因此可以执行此操作。 请注意 、在写入这些步骤时、您需要确保使能 SW 位始终设置为1。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Gautham