This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14206:在没有输入电压的情况下、向电源输出施加外部电源是否安全

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889596/lmr14206-is-it-safe-to-applying-external-power-to-supply-outputs-without-an-input-voltage

器件型号:LMR14206

除了确保某些引脚(SW、FB 等)不超过其绝对最大额定电压之外、LMR14206是否能够承受 输出的外部功率而不施加输入电压?  由于电路板由能量收集器供电、因此编程器的输入功率不足、需要3.3V 电压才能在大规模生产中对微控制器进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能告诉我们您将施加到输出上的电压吗? 如果它是3V3、它应该是可以的、因为在 Vin 引脚上、您将看到 Vo-Vmosfet-diode 低于芯片的 UVLO。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我读出正确、请回答您的问题: 我将在 LMR14206的输出上施加3.3V 电压、该电压低于 Vin 的 UVLO。  因此、即使输入电压出现在 Vin 上、该部件也不会导通、因为它低于 关闭阈值。   

    我不确定  Vo-Vmosfet-diode 的含义是 SW 上的 MOSFET 和我的外部二极管。  我只有芯片方框图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的理解是正确的、Vin 和 SW 之间存在 n 个 MOSFET、当 SW=Vo=3.3V、Vin=3.3V-1V(Vdiode)=2.3V 时、其体二极管将导体

    谢谢

    李丹尼尔