This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:无充电- RECT 看起来过低

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890492/bq51050b-no-charging---rect-appears-too-low

器件型号:BQ51050B

您好!

我正在设计使用 BQ5105B 为锂聚合物电池充电的设计、该设计需要紧凑、因此我使用的是 Wurth 760308101219 11.8uH 线圈(直径15mm)。 电路如下:

我有 bq51050BEVM-754、它使用 Tx 为电池充电、因此我知道器件正常。

这就是我在 AC1和 AC2上看到的内容:

这就是我在 RECT 处看到的:

任何想法都受到极大赞赏。

提前感谢。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jim

    看起来 RECT 处的电压高于 UVLO (2.7V)、单元在开始和回复 TX 时执行。 怀疑系统增益较低。

    尝试以下几项:

    1) 使用40mm X 30mm 的 EVM 线圈进行测试、如果可以与该线圈配合使用、请验证电路。

    2) 15mm 线圈与 TX 线圈的耦合度较低、较大的线圈可提高性能20mm 或25mm 更好。 较小线圈的情况下、较高的 L 值将有所帮助

    3) 转动串联共振电容器可能会有所帮助。  另一个要尝试的方法是减小线圈到线圈的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill - CHG LED 随 EVM 线圈一起点亮、但充电时间似乎很长、因此我将重新访问我的 R 和 C 值、我订购了一个更大的线圈、以满足我的需求、并将继续进行调优。

    Jim