This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:高浪涌电流破坏 IC -设计可与实验室电源配合使用、但可与 LiPo 配合使用

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150, TIDA-00699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872513/lm3150-high-inrush-current-destroys-ic---design-works-with-lab-power-supply-but-blows-up-with-lipo

器件型号:LM3150

我使用了在 webench 中设计的 LM3150。 我使用它将我的6S 锂聚合物的电压降至5V 和10A 输出电流。 该设计在使用实验室电源进行测试时效果良好。 当我将电池插入输入端子时、IC 会立即熔断、不再工作。 锂聚合物提供的电流似乎超过 IC 的某种最大值。

有没有人建议这是为什么呢?

这是我的设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我建议实施 TIDA-00699文档中介绍的输入电压保护 。 和具有相对较高 ESR 的电解大容量电容器、以抑制线路瞬变。

    此致、

    Ankit Gupta