This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:输入电压范围

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, PMP10200, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889611/ucc28730-q1-input-voltage-range

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP10200UCC28700

根据 SLUA987B 说明、UCC28730-Q1可以设计汽车类40V 至1kV 输入反激式转换器、但 Ivsl (run)=220uA、IVS (max)=-1.2mA、输入电压范围最大为1.2/0.22=5.5倍、无法实现40V 至1KV 反激式转换器的输入电压范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCC28730-Q1以及 UCC287xx PSR/SSR 反激式系列的其余产品可支持超过5.5x 的输入电压范围。  这方面的一个示例 是 PMP10200中的 UCC28700 (与 UCC28730-Q1具有相同的控制律)。  此设计的输入电压范围为25Vdc 和520VDC、即20.8x。  

    请注意、对于如此宽的输入电压范围、由于控制律的限制、控制器无法在较低的输入电压下提供最大功率。  您可以通过将最大功率设置为更高的输入电压来解决这一问题。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 MOSFET 导通期间、通过 RS1产生的 VS 引脚电流由反射的 Vin 电压(NPA=NP/Na、反射的电压=VIN/NPA)、Ivsl (run)_max=275uA;假设:Vin (min)=50V、NPA =5、Vin (max)=600V、以确保反激式转换器在 Vsmax (Vs=3mA (rs)(rsmax)(rsmax)(min)(rsmax)(rsmax)(min)(rsmax≤)(rsmax)(min)、max (rsmax)(min)(rsmin)(vs (rs=3.m*1)、max)(min)(min)的情况下的正常运行电流大于 Vmin (rsmax (rsmax (rsmax

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正如我先前所分享的、 PMP10200 是一个示例设计、展示了对 25VDC 和520VDC 输出电压的支持、即20.8x。  您参考 https://www.ti.com/lit/an/slua987b/slua987b.pdf 的应用手册的相关文档部分重点介绍了此参考设计

    我们建议您使用我们的 Excel 设计计算器 http://www.ti.com/lit/zip/sluc579 

    此致、  
    Eric