This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:TPS74801DRCR 的噪声频谱密度

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870886/tps74801-noise-spectral-density-of-tps74801drcr

器件型号:TPS74801
主题中讨论的其他器件:TPS7A88

大家好、

根据数据表、有频谱噪声密度与频率间的关系图(图12)。

您能否提供更高频率1MHz 和10MHz 的图形? 最好获取 Vout=3.3V 而不是1.2V 的图。

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、  

    有关高达10MHz 的噪声密度、请参阅随附的文件。 附加的噪声数据适用于1.8V 输出、如果您的输出为1.2V、您通常会获得比 showne2e.ti.com/.../TPS748-noise.pptx 图更低的噪声。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason Song:

    感谢您提供此信息。

    我必须使用相同的图、但对于 Vout=3.3和 Iout=100mA/500mA、我必须使用相同的图。

    您能否为我提供 TPS7A8801RTJR 的相同图形(高达10MHz)(Vout=3.3V、Iout=100mA/1A)?

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、  

    TPS7A88的数据表中有很多噪声图。 图8的输出电压=3.3V、负载噪声图为1A。 我还找到了另一个显示500mA 时噪声的图、希望这些图对我有所帮助。  

    此致、  
    Jason Song