This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有高速 DA、用于 VGA 应用、单通道、10位、要求1.8V 接口电平;

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3151, DAC5652, DAC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871934/is-there-a-high-speed-da-which-is-used-in-vga-applications-single-channel-10-bit-requiring-an-interface-level-of-1-8v

主题中讨论的其他器件:DAC3151DAC5652DAC900

你(们)好

是否有高速 DA、用于 VGA 应用、单通道、10位、要求1.8V 接口电平;

与 ADI 的 adv7123和 ADV7125相似、但接口电平为1.8V;

请提供帮助。

谢谢

埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在美国时间星期一来看看这一点。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elsa:

    您可以查看以275MSPS 运行的 DAC5652 CMOS 双路10位 DAC 或 DAC3151 LVDS 单路10位500MSPS DAC 或 DAC900 CMOS 单路10位165MSPS DAC。

    -RJH