This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138A64

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872391/ccs-ucd3138-ucd3138a64

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

FE0用于电压模式、而 FE1用于电流模式如果我想将直流输入转换为直流输出、我会考虑 FE0和 FE1 、或者仅考虑 FE0我完全困惑是否有人可以告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的前端和数量取决于应用和拓扑。  如果您要使用具有电压模式控制的简单降压、那么您可能只需使用一个降压。  对于平均电流模式控制、您将使用一种模式来控制电压模式、然后通过为电流前端设置电流目标来控制另一种模式  对于峰值电流模式、您将在特殊峰值电流模式下使用一个前端作为电压、第二个前端可能是 FE2。

    视情况而定。  幸运的是、我们提供了 EVM 代码来为您提供一些指导。