This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25923:输出电压= 3.3V (瞬时)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890162/tps25923-vout-3-3v-instantaneous

器件型号:TPS25923
主题中讨论的其他器件:TPS25982TPS25910

大家好、

我对电子保险丝的输出电压有疑问。 我的客户在电子保险丝前使用直流/直流(12V 至5V)。 Vin 突然产生噪声、然后在闪存中导致输出电压从5V 到3.3V、然后像脉冲一样恢复到5V。 我不知道为什么我们的电子保险丝输出电压会在输出中出现3.3V 电压、然后恢复、因为我看到 UVLO 为4.3V、IC 必须关断(TPS259230-LATCH OFF)。 您是否了解为什么 IC 在输出侧生成3.3V 电压? 下面是电子保险丝的原理图

IC 检测 UVLO 的最短时间值是多少、我是说 UVLO 值可能是由瞬时噪声引起的。 由于时间短、IC UVLO 功能无法正常工作。 最短时间的值是什么?  

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    当器件主动限制电流或钳制过压时、器件输出电压可能会下降。 这可能是电流限制的情况。

    UVLO 运行基于 VIN 而非 VOUT。

    您能否分享与您描述的 IC 行为相关的波形捕获(输入电压、输出电压、输出电流)。  

    在原理图中、ILIM 电阻器的值为170千欧。 不建议使用大于150千欧的电阻器、因为不能表征更高的电流值、并且此设置的电流限制变化未知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    客户将测量输入电压和输出电压波形。

    您意味着电流可能在短时间内较大、并导致电子保险丝检测到限制电流、对吧?

    因此、如果发生这种情况、Vin-Vout=1V、Vout=3.3V、那么如果我们测量的输入电压大约为4.3V、那么我们可以说这是检测电流限制、对吧?

    电源 很难测量电流、因此我想测量电压来验证问题。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    客户使用的 Rlin 为160k Ω。 我知道它大于150千欧。

    您是否知道当我们使用大于150k 的 RLIM 时会发生什么情况?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我测量 TPS259250的 EVM 板、并设置 RLIM - 170k、数据表建议的最大值为160k。

    当 RLIM=170k 且值=6.24A 时、我尝试测量 Ilimit。 我使用 RLIM=(ILIM-0.7)/(3*10^-5)的公式、RLIM 为180k、该值接近170k。

    因此、我认为当在 TPS259230中设置了160k 的 RLIM 时、它可能不会产生很大的影响、只有 I LIMIT 会导致更高的电流、对吧?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    使用 RLIM >150k 可以将电流限制值设置为大于5A。 以下是我们不建议 使用此设置的两个原因:

    • 由于该器件的额定 电流未超过150k,因此我们知道电流限制设置的变化。 电流限制设置的变化可能很高。
    • 该器件封装的额定承载负载电流持续大于5A。

    因此、我们强烈建议不要将此器件用于高电流值。

    您可以考虑在您的应用中使用 TPS25910或 TPS25982。