This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630252:器件硬短路时提供短路保护

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890365/tps630252-short-circuit-protection-when-device-is-hard-short

器件型号:TPS630252

大家好、  

数据表介绍了短路保护、如下所示。

-当输出电压不增加到1.2V 以上时,器件假定输出端短路,并将输入电流限制为4A

我的客户将进行硬短路测试。 当器件处于硬短路状态时、短路保护如何工作?

 输入电流是否正确限制为4A?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    输入和输出电流均限制为4A。我们将在下一个数据表修订版中更正描述。 在短路情况下、输出电流将首先达到电流限值(通常约为4A)、输入电流将稍低一些。

    此外、请注意、在短路期间、器件中的耗散较高、但热保护将确保器件不会损坏、必要时重新启动器件。  

    此致、
    密耳