This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有电源开关的 USB 2.0电源

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS2045A, TPS2045, TPS2514, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872550/usb-2-0-power-supply-with-power-switches

主题中讨论的其他器件:TPS25810TPS2045ATPS2045TPS2514TPS2546

大家好、

对于电机控制应用、我需要电源开关的建议。

电路板上提供了 USB 2.0类型连接。

此连接需要5V 电源为连接的外部器件供电。

此时、我使用与内部电路相同的5V 电源、只需由保险丝进行保护。

不过、我想对其进行去耦、以避免任何短路或异常电流消耗都会影响内部电路。

我知道有一些组件可以实现这些功能。

TI 的产品系列中有什么产品吗?

我需要一个至少可为24Vdc 供电的组件、以便最终使用此电源、并且该组件与 USB 2.0兼容。

如果你有什么东西、你会告诉我吗? 当然、这应该很容易获得。

我曾想到 TPS25810、但这对于客户目标来说太复杂了。

此外、它将电流限制为500mA、而客户希望将其限制为较低的值。

您在此处还会考虑到产品的可用性和寿命、有哪些建议? 可以是 TPS2045还是 TPS2045A?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您是否希望使用 A 型或 C 型端口? 此外、您是否尝试使用 USB 端口提供24V 电压?  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仅连接 Type-A 闪存笔。
    我们将仅提供5V 电压、最大电流为250mA

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    TPS2546是一款具有5V 输入和电源开关的 USB Type-A 控制器。 SDP 模式可提供高达500mA 的电流、这可能是您想要的。 TPS2514是一款不带电源开关的 USB Type-A 控制器。  

    谢谢、

    Emma