This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:我们可以在 TPS61042的 LED 输出端添加220pF 或1000pF 电容吗?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890118/tps61042-can-we-add-220pf-or-1000pf-cap-at-led-output-of-the-tps61042

器件型号:TPS61042

您好、Sirs、

如标题所示、我们能否在 TPS61042的 LED 输出引脚处添加220pF 或1000pF 电容作为降低 EMI 的解决方案?

非常感谢、

陈耀恩
2020年3月19日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

       添加一个小型 SW 引脚可能比在输出器件中添加一个小电容更有帮助。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Sean。 如果我们在 LED 引脚上连接220pF 或1000pF 电容器、是否会影响性能或可靠性?...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

      如果您只使用220pF 或1000pF、这可能会导致环路不稳定、但如果您在输出侧有另一个输出电容器、那么添加此小型电容器对可靠性没有太多影响。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果我们在 SW 节点上添加一个用于 EMI 的电容器、我们建议的电容范围是多少?  

    非常感谢

    陈耀恩
    2020年3月20日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

      这实际上取决于测试结果、您可以先尝试10欧姆和33pF 串行连接、然后根据测试结果进行调整。

    BR

    肖恩