This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:bq24075T 在暂停后停止充电

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870120/bq24075t-bq24075t-charging-stop-after-suspense

器件型号:BQ24075T

你(们)好

我们有一个使用 bq24075T 作为充电器的设计。

需要定期检查电池的电压。

将 !CE 拉为高电平、读取 ADC 并将!CE 置为低电平(使能)后,我们注意到充电没有恢复。

以上观察 结果在充电量高达90%的电池上更为突出、上述电池的充电次数不会恢复。   

希望获得一些反馈:

1) 1)这是否是此充电器的正常运行?

2) 2)您是否有任何建议暂停 ADC 读数充电

正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    观察到这种行为的电池电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有听说过、所以我要关闭这个线程。