This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:将电池从4S1P 更改为2S2P

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872475/bq25713-battery-cell-changed-from-4s1p-to-2s2p

器件型号:BQ25713

您好!

由于 BQ25713电池设计 已从4S1P 更改为2S2P、除了下面列出的硬件设计和寄存器设置之外、还应更改什么内容?

  • CELL_BATPRESZ 引脚连接。
  • 36h 内的 VSYS_TH1/VSYS_TH2
  • ChargeCurrent 寄存器(I2C 地址= 03/02h)
  • MaxChargeVoltage 寄存器(I2C 地址= 05/04h)
  • MinSystemVoltage 寄存器(I2C 地址= 0D/0Ch)
  • InputVoltage 寄存器(I2C 地址= 0B/0Ah)
  • OTGVoltage 寄存器(I2C 地址= 07/06h)

谢谢!


安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

      您认为是正确的。 请确保客户是否希望使用 VAP 功能。 对于4S 应用、不需要 VAP、但对于2S 应用、一些客户可能需要 VAP 功能详细信息、如下所示。

      另一个建议是2S2P 电池、对于2P 电池应用、IDCHG_VTH REG0x39H 需要加倍、这用于 PROCHOT。