请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 您好!
由于 BQ25713电池设计 已从4S1P 更改为2S2P、除了下面列出的硬件设计和寄存器设置之外、还应更改什么内容?
- CELL_BATPRESZ 引脚连接。
- 36h 内的 VSYS_TH1/VSYS_TH2
- ChargeCurrent 寄存器(I2C 地址= 03/02h)
- MaxChargeVoltage 寄存器(I2C 地址= 05/04h)
- MinSystemVoltage 寄存器(I2C 地址= 0D/0Ch)
- InputVoltage 寄存器(I2C 地址= 0B/0Ah)
- OTGVoltage 寄存器(I2C 地址= 07/06h)
谢谢!
安东尼