This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:是否正确为锂聚合物电池充电?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872356/bq25570-properly-charge-a-lipo-battery

器件型号:BQ25570

我有兴趣使用 BQ25570通过单节太阳能电池为小型锂聚合物电池充电。 据我了解、大多数锂聚合物电池充电器都提供恒定电流、然后以恒定电压充电。 BQ25570似乎仅监控电池的欠压和过压。 这是否仍被视为可接受的充电方式?

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    由于 BQ25570是升压充电器、因此其充电电流非常小、具体取决于太阳能电池板的输出功率。  此外、升压充电器基本上以脉冲频率调制(PFM)模式运行、因此可在突发模式下提供充电电流、而不是恒定电流。  因此、除最小的电池外、所有电池的平均充电电流都可能远低于1C。  因此、对于大多数电池而言、仅具有恒定电压充电是可接受的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的解释