This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF102:REF102

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890393/ref102-ref102

器件型号:REF102

我们能否为数据表图6中所示的电路配置使用5V 电源。   已有任何实体测试了此电路配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

    虽然我不确定我们是否有此配置的任何测试结果、但这应在 Vin 范围为1.4V 至26V 时有效。

    谢谢、

    Abhinav。