This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:关于锁存模式

Guru**** 2538210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703, TPS3703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890131/tps3703-q1-about-latch-mode

器件型号:TPS3703-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3703

您好、E2E、

当锁存模式和 MR 引脚为打开设置时、请告诉我如何重置器件。

启动时、TPS3703的 RESET 引脚输出低电平、因此必须为高电平。
我将直流/直流电源正常信号(漏极开路、上拉至5V)连接到 CT 引脚上的分压电阻器(10k 和10k)、并屏蔽 RESET 引脚输出、直到受监控的电源达到正常电压。
当 DC/DC PG 变为高电平时、解锁 TPS3703、解锁复位输出。

您认为此程序是否正确?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    该序列看起来很好、可以重新打开并解锁 TPS3703-Q1。

    谢谢、
    Abhinav。