This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:I2C 上拉电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872459/bq25895-i2c-pullup-voltage

器件型号:BQ25895

大家好、

  在 BQ25895问题上需要您的帮助、如下所示:

  I2C 上拉电阻可以连接到电池电压(电压是3V 到4.2V)、还是不可以?   

  2、I2C 管脚的内部结构是否为 INT 开漏?

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    关于1、我们仅测试了高达3.3V 的 I2C 上拉电阻。  但是、其他客户使用高达5V 的上拉电压、没有发现任何问题。

    关于2、SCL 通常只是一个输入。  SDA 是输入和开漏输出。

    此致、

    Jeff