请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM66100 我对 LM66100的反向电流保护功能有疑问
数据表显示了该波形、该波形指示反向电流是否超过 I_RCB 阈值、开关将关断。
如果输出电压源的电流限制低于 IRCB (例如100mA)、会发生什么情况? 这是否意味着 LM66100即使在 Vout>Vin 时也会允许连续反向电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您访问 E2E 论坛!
将 CE 引脚连接到器件的 VOUT 引脚可启用反向电流阻断功能。比较器用于检测 VOUT 上的电压何时被 V_OFF 强制高于 VIN 上的电压。 一旦 VOUT 被 Voff 强制高于 VIN、通道将关闭并停止反向电流。 I_RCB 是 VOUT 达到 VIN + V_OFF 时流经器件的电流大小。
此致、
Andy Robles