This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378系统在 LLDP 模式下无法正常工作

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870451/system-with-tps2378-not-working-properly-in-lldp-mode

器件型号:TPS2378

您好!

目前、我们在系统中使用 TPS2378芯片作为 PoE+符号、但无法使其正常工作。 更精确地说、不同功率类别的协商失败、器件不会被识别为功率类别高于0的器件。 我们在数据表中实施了建议的布局、使用 LLDP 设置配置并尝试了不同的 PoE+交换机、所有这些都没用。 您能否向我们提供有关如何解决此问题的更多信息、或者您能否向我们发送您公司用于 TPS2378测试/制造的以太网交换机的名称? 尤其是最后一个部分对于我们来说非常有用、以便了解芯片的行为。 提前感谢您!

此致、

Cornelius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cornelius、

    我们的 PoE PD (负载)解决方案都是为符合 IEEE 标准和高互操作性而设计的。  如果您 使用现有的 PSE 开关测试我们的 TPS2378 EVM、它将通过(物理测试、而不是 LLDP、层测试...因为我们的演示板不包含数据路径)并正确归类为2类/ 4类负载。

    您的电路板在物理层中进行测试时是否通过?  考虑到此处的信息有限、我的第一个本能是数据 path...no中的电源路径有问题。  您在引脚#3 (CLS)上安装了什么值的电阻器?

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 您的 Cornelius 听到您的声音已经过去了一周了。 我将继续并结束本主题、但如果仍需要我们的帮助、请随时回复。

    谢谢、