This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问有关汽车降压应用12V>5V 的电源建议

Guru**** 2415480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LMR33630-Q1, LM63625-Q1, TPS62810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871957/asking-for-the-power-recommendation-for-buck-on-car-application-12v-5v

主题中讨论的其他器件:LMR33630LMR33630-Q1LM63625-Q1TPS62810-Q1

大家好、

客户正在设计汽车应用。

您是否会为以下请求推荐合适的解决方案? 建议的器件是否通过 ISO7637?

 

12V>5V (2.5A)

5V>1.5V

5V>1.1V

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于12V 至5V/2.5A 的电压、建议使用 LMR33630或 LM63625。

    请咨询 BSR-LV 产品线以了解5Vin 转换。

    ISO7637未应用于降压转换器、应满足系统级安全要求。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     LMR33630 或 LM63625还是用于汽车应用?

    您可以联系 LV 团队寻求帮助吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请在 TI 网站上下载 LMR33630-Q1和 LM63625-Q1的数据表、并为 应用选择合适的产品版本。

    我将把这个线程转发给 BSR-LV 以获得进一步帮助。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于5V 电压轨、我建议使用 TPS62810-Q1。 http://www.ti.com/product/TPS62810-Q1

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。