This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:高电流负载条件下的输出纹波较高

Guru**** 2383490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2674
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869311/lm2674-output-ripple-is-higher-in-high-current-load-condition

器件型号:LM2674

我已经使用以下组件测试了 LM2674

L=100uH、DCR=280m Ω、C=100uF、ESR =125m Ω 最大值

因此、当负载电流为30mA 时、最大纹波为55mV (图1)、当负载电流为220mA 时、最大纹波为165mV (图2)。

这样做的原因可能是什么?

解决此问题的方法是什么?

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    输入电压和输出电压是多少?

    在连续模式运行中、输出纹波频率应为260KHz、但在上面的波形中、纹波频率要低得多、而不是呈三角形、它看起来更像是负载瞬态条件下的输出纹波。

    请测量 SW 节点和输出端的波形、以查看运行是否稳定且输出纹波是否正确。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是由于250mA 期间的负载开关造成的。 如果没有负载开关、我将得到一个干净的波形。