This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:电流限制和软启动问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871718/tps62745-current-limit-and-soft-start-question

器件型号:TPS62745

大家好、

我的客户正在使用 TPS62745作为解决方案、并且在 电流限制和软启动时间方面存在一些问题

1.软启动时间是否可以延长至1ms?

根据我的理解,此设备的软启动时间为700us。 因此、我认为它无法调整。

2.客户测量 OCP 为1.68A (IDC)

这是异常的,但我想确保该器件的 OCP 是什么。

此器件的 Imax 为0.3A (IDC),但 OCL (IDC)的点是什么?  

高侧 MOS 的 ILIM 是480~720mA,我能说 TPS62745上的 OCL 点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    您对软启动正确无误。  至于电流限制、开发 TPS62745的小组有一个相当独特的方法来形容这些规格。  我怀疑它们实际上是指直流电流。  该器件在高侧使用逐周期峰值电流检测、在低侧使用逐周期谷值检测。 在各种运行条件和电感器值下、开关交流开关电流的峰峰值可超过500mA。  让我看看我是否能对此作出一些澄清。  可能需要几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的反馈,请告诉我 OCP 点的规格,

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我已经验证了测试方法。  在开环配置中、通过缓慢增大电流来测试电流限制。  这应该与逐周期峰值电流限制相对应、而闭环运行中的负载电流限制应该少于 p-p 电感电流的一半。  我非常怀疑客户可以测量1.68A 的负载电流。  负载电流应始终小于720mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    不确定您的平均值是否正确、您的平均值是否正确、我是否可以假设高侧 MOSFET 上 TPS62745的峰值电流 OCP 为720 (最大值)、以便让 客户测量电感器电流以检查它是否达到过流点?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    你是对的。  峰值电感器电流最大应为720mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢 John!

    Andy