This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:支持的最大功率

Guru**** 2790145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872465/tps24751-maximum-power-supported

器件型号:TPS24751
主题中讨论的其他器件:TPS25982

您好!

我的应用要求是:-

A) 5V 总线  

b)最大电流10A

c)电流限制可设置为10.5A

这是否支持50W 输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    TPS24751支持您的要求、但我建议您使用 TPS25982完全集成式解决方案。

    BR、Rakesh