This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:将 TPS16630RGET 的 NC 引脚连接到 GND

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871381/tps1663-connecting-the-nc-pins-of-tps16630rget-to-gnd

器件型号:TPS1663

您好!

TPS1663数据表的示例布局指出、应使用通孔将外露焊盘连接到内部 GND 平面、以实现热导。 如果可能、我希望避免焊盘中的过孔。 为此、我要连接 NC 引脚、以便可以在顶部使用铜平面。 为了实现这一点、NC 引脚必须连接到 GND、是否允许这样做? 提前感谢。

此致、

Martijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martijn

    您可以将散热焊盘和 NC 引脚一起连接到 GND、以便在电路板顶层使用铜平面作为 GND。

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    感谢您的回答。

    此致、

    Martijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martijn

    如果  您的查询已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮。 对于此新设备上的任何其他查询、您可以启动单独的线程。

    谢谢、此致

    Abhijeet