This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:HV 引脚交流输入的频率范围

Guru**** 2811585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890142/ucc256404-frequency-range-for-the-ac-input-for-hv-pin

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC256402

您好!

我想知道 UCC256404是否能够支持其高压引脚的交流输入、其频率范围为380至800Hz?

此致、

葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    HV 启动功能在较高的交流频率下工作正常。 X 电容器放电功能也可以正常工作、但我想知道您需要满足什么 X 电容器放电标准。 这是否适用于航空电子设备应用? 我们目前拥有 IEC60065、IEC60950和 IEC62368的 CB 证书。 您是否知道设计需要满足哪个 X 电容器放电标准?

    如果不需要 X 电容器放电、则可以使用 UCC256402、它具有高电压启动功能、没有 X 电容器放电功能。 借助 UCC256402、您可以将 HV 引脚连接到交流或直流输入。

    此致、

    本·洛夫