This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1 ESD

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616, BQ34Z100-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872031/bq34z100-g1-bq34z100-g1-esd

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQ24616EV2400

您好!

 我们使用 BQ34Z100-G1和 BQ24616来读取电池容量(BQ24616)并将其发送(BQ34Z100-G1)到 MCU。 它工作正常、但有时 BQ34Z100-G1不工作。 我们认为这是由于静电造成的。 不工作的含义是 EV2300未看到 BQ34Z100-G1、因此我们将更改 BQ34z100-G1、它可以正常工作。

这张卡片是由自由译员制作的、他说卡片上的原理图与数据表相同。 无论如何 、我们希望将此卡重新绘制给其他人。 我连接了电路板。(不要介意电缆)

当他画这张卡片时,他应该注意什么? ESD、加热等 我们希望卡可以正常工作、不会出现任何问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指与 EV2300之间的间歇性连接吗?

    如果是这种情况、可能不是由 ESD 引起的、请检查 EV2300版本或使用最新的 EV2400、查看问题是否仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是  指与 EV2300之间的间歇性连接吗?

    如果是这种情况、可能不是由 ESD 引起的、请检查 EV2300 版本或使用最新 的 EV2400、查看问题是否仍然存在。

    它一直工作、直到它不工作。 ESD 共源共栅 IC 不起作用。 它的发生频率非常高。 IC 或电路板有问题。 我的问题是、可以采取什么措施来减少/擦除 ESD 燃烧 IC 的振幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果器件不能持续工作、请查看 bq34z100G1数据表第10节中的布局指南、这是有关如何使用电量监测计布局电路板以实现最佳性能和可靠性以及更好的 ESD 抗扰度的最详细规则。