This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3040:支持:入门

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888644/ccs-ucd3040-support-getting-started

器件型号:UCD3040
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是根特大学电气工程的学生,我的硕士论文正在设计一个太阳能收集系统。

我使用 UCD3040驱动四个降压转换器,因此无法使用 UCD3138。

 

我已经在 Windows XP 虚拟机上安装了 CCS v3.3,但在第一次打开时,它会将我发送到安装程序。 由于我使用的是自定义设置,因此我不知道应该选择什么。

您是否可以提供一些指导原则来帮助我开始对 UCD3040进行编程?

 

提前感谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS3.3和 Windows XP 不再受支持、我们建议使用 CCS6.1和 Windows 10、也建议使用 UCD3138、UCD3138培训、请访问:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计已经包含 UCD3040、我需要它用于四个并联环路、UCD3138只有三个。  

    CSS 6.1是否支持 UCD3040?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我找到了一份有关如何设置 CCS3.3的文档、希望它能有所帮助

    e2e.ti.com/.../Installing-CCS-33-on-windows-7-_2D00_-006.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经成功在 XP 上安装了 CCS3.3、这不是问题。

    我的问题是、v3.3是否是支持 UCD3040的最新版本?

    首次打开 CCS3.3时、我需要选择要使用的目标。 由于我使用的是定制板、我认为我需要创建板、但我不知道要选择什么。 是否有相关信息? 还有一些示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lennert、

    您应该使用 ARM7作为 CCS3.3和 UCD3040的 CPU。

    此致、