This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:管理输出振铃

Guru**** 2845960 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889989/lm3481-managing-output-ringing

器件型号:LM3481

我正在制作一个输入电压介于3-4.2V 和输出电压之间的升压转换器、最大电流为10A 现在、我的测试负载为12W。 原理图

目前、尽管具有2.5mF 电容(MLCC)、但我在输出端遇到一些不良振铃。 下部铜平面为 Vin、上部铜平面为 Vout。 电流从 Vin 流经电感器、 然后流向中间的铜"岛"平面。 然后它通过二极管直接到达 Vout 平面。 我不知道路径电感是否可以进一步降低。 我尝试使用最直接的路径、具有最短的距离和漂亮的大铜平面。  

这是来自输出的振铃。 以下为200mV/div 和1us/div。

这似乎与开关 MOSFET 直接相关。 下面是使用15欧姆栅极电阻器设置为222kHz 频率的栅极驱动信号。 1V/div 和1us/div。

请注意输出噪声中的尖峰是如何与方波的上升沿和下降沿对齐的。 这是另一个以更精细分辨率显示输出尖峰的视图。 以下是200mV/div 和500ns/div 时的情况:

那么、我的问题是-为什么会发生这种振铃、我如何减少它? 我想针对最大20mV 的峰-峰值输出纹波进行击穿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您使用 LM3481。

    对于您的问题、这似乎只是一个探究性问题。 尝试使用尖端和桶形等短探针直接探测输出电容的两个端子处的输出电压、以去耦开关噪声。

    谢谢、
    银城