This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:TPS53667寄存器读取错误

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888096/tps53667-tps53667-register-read-error

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO

尊敬的团队:

客户遇到 TPS53667问题。 当客户读取寄存器时、所有返回 FF。 但功能和电源都是正常的。 我没有看到该 IC 的注册有任何安全性或保护。 客户以前使用过此 IC、以前没有遇到过此问题。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:您能否请客户捕获 PMBus CLK 和 DIO 线路、以便我们可以看到正在尝试进行的交易?

    此外、请确认通过 ADDR 引脚搭接电阻器分配给器件的 PMBus 地址。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。 下图是读取命令代码10h 的 CLK 和 DIO 数据、三张图片组合在一起是一个完整周期。

    PMBus 地址设置为0x76、外部引脚搭接设置如下图所示。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammie、您好、根据我的解码、交易结构看起来不正确。 请仔细检查一下吗?

    我看到:

    <...>  

    应该是:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢。 与客户一起检查并更新新波形:

    客户还检查了时钟频率仅为2.6K、是否对时钟频率有任何特殊要求?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:  

    我假设波形的像素化部分刚刚从顶部波形重复出现? 假设正确、我认为结构看起来正常:

    <0xFF>

    有趣的是、器件似乎对最终数据字节进行了 ACK 应答、但仍使用0xFF 进行响应  

    是否可以通过 TI GUI USB-TO-GPIO 和 Fusion Digital Power Designer 来尝试此操作。 ? 您是否还可以扫描总线以查看器件是否对预期地址做出响应?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    客户将使用 TI GUI 进行测试。 客户还询问 PMBus 的时钟频率是否为2.6K、时钟频率是否适合应用?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammie、您好、只要25ms 的 SMB 时钟超时未被命中、低频 I2C 操作就应该正常(例如、主器件将时钟保持低电平的时间不超过25ms)。 我想您说的工作频率为~2kHz、这应该已经足够了。