This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:使用较小的电感器值

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872135/tps61087-using-a-smaller-inductor-value

器件型号:TPS61087

您好!

根据以下应用、是否可以使用2.2uH 等较小的电感器值?

  • VIN=5V
  • Vout=12V
  • Iout=0.75A

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请将 FSW 引脚连接到 Vin、然后您可以使 TPS61087以1.2MHz 的工作频率工作。 因此、2.2uH 电感器正常。