This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:功能相似但电流较低

Guru**** 2391265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872202/lm5066-similar-function-but-lower-current

器件型号:LM5066

在我的应用中、我尝试找到一个与 LM5066类似但电流要低得多的电源保护器件。 我们的电路板将在24V 但~500-700mA 下运行。 浏览设计计算器电子表格会发现、当尝试将电流限制在1A 以下时、LM5066并不是一个好器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您的应用和产品是什么?

    您是否需要与 LM5066类似的遥测?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我正在设计一款生产测试仪、用于一些将于3月投入生产的 HVAC 区域控制器板。 我们有一个电流测试板设计、但我们当前唯一的保护是 PTC、它提供的保护不多。 我认为能够控制电流限制、以便在上电时能够启动较小的电流(可能~10mA)、以便我们可以首先验证 DUT 没有任何电源短路。 一旦我们确认 DUT 将加电、我们就可以增加电流限制并执行功能测试。 如果无需通信即可实现此目的、则无需通信。

    作为额外的好处、最好在24VAC 上运行 DUT、但我几乎放弃了尝试为交流输入找到电源保护电路的机会。

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您提供详细信息。

    您可以使用 TPS2662x 及其 FLT 输出来检查加电状态。 如果您对 TPS2662x 有任何疑问,请发布单独的主题。

    BR、Rakesh