This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8268180:TPS8268180是否支持反相应用?

Guru**** 2585925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS8268180, TPS82130, TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872275/tps8268180-tps8268180-support-inverting-application

器件型号:TPS8268180
主题中讨论的其他器件: TPS82130TPS63710

您好!  

是否可以在 以下条件下使用 TPS8268180?

输入电压5V

输出电压-1.8V

输出电流0.7A

谢谢。

B.R.

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    不允许、这是因为 IC 上的电压将是6.8V、这会超过其额定值。

    如果负载需要极低的噪声、TPS63710是满足这些要求的理想器件。  如果需要更小的尺寸、我们提供了 TPS82130参考设计 :http://www.ti.com/tool/TIDA-01405