This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:TPS54531

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889911/tps54531-tps54531

器件型号:TPS54531

我使用一对 TPS54531器件从24V 电源生成5V 和3.3V 电压。  我一直在浏览数据表、确定组件以满足我们的电源要求。  然后我进入第9.2.2.6节"补偿组件"。  要计算这些组件的值、您需要运行 Spice 仿真并生成两个要在公式17中使用的值。  (实际上、我不确定这些值是什么。)  我无法使用 SPICE 工具、也不知道如何使用 SPICE 工具。  我已经下载并安装了 TI 的 Tina 工具、但我不知道如何使用它。  据说 WebBench 会有所帮助、但我似乎找不到方法。  是否有其他方法可以确定这些组件的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 是最简单、最准确的仿真工具、使用它会有什么问题?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我该如何实现它?

    好的、我已经了解了、至少是它提供的演示。  我不会提出我们的全部要求、也不会更改到目前为止为满足这些要求而选择的组件。

    诺... 如果该工具没有比演示更好、那么这也不会为我们提供。  我尝试为设计输入更多规格、但它只是给出了相同的错误答案、不允许我放置正确的组件来实现。  例如、我们需要将5V 输出限制为+/-0.1V、纹波为5mV。  我已经计算了组件值以提供该值、但 Webench 不允许我输入这些组件或仅输入它们的值。  例如、它肯定卡在 Rfbt = 10.2k 且 Rfb= 1.96k 上。  但是、通过数据表中的公式、可以通过 Rfbt= 10.5k 和 Rfbb= 2k 实现更好的实际5V 电压。 但我甚至不能进行该更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    恐怕数据表补偿设计方法是由我负责的。  多年来、我一直这么做。  遗憾的是、TPS54531没有平均值模型、因此我使用实际测量值生成了图11。  我希望随后发布一个平均模型。  让我看看我们是否可以找到一组简化的补偿公式。  我还应该注意的是、如果没有后置滤波器、您可能会发现很难获得低于大约7-10mV 的输出纹波。  这并非 TPS54531所独有。  它适用于负载电流超过几百 mA 的大多数开关电源。