This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG113:空载条件下的 LDO 稳定性

Guru**** 2516490 points
Other Parts Discussed in Thread: REG113, TPS783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890235/reg113-ldo-stability-under-no--load

器件型号:REG113
主题中讨论的其他器件: TPS783

哪个数据表规格确定或提供了有关空载稳定性的信息? 例如、处于睡眠或停止模式的控制器使用几十微安的电流、这对某些 LDO 来说实际上是一个空载的电流。 请注意、器件型号 REG113不正确、它不允许我将正确的器件型号放在那里(说没有这样的器件)、这对于 IT 自动化、大家都很重要!

我当时特别关注的是该 TI 器件: TPS78330DDCR

谢谢!

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们大多数较新的 LDO 没有最低负载要求。 因此、我们没有针对电气特性部分的特定参数。 我们在数据表中提供了以下内容:

    虽然 TPS783在制造过程中起了很好的作用、但我们现在的 最新 TPS7A02将 IQ 提高了20倍、瞬态响应速度大幅提高。  

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的地方 如所述、IQ 异常。

    当输出电压为3V、输出电流为10至20mA 时、是否有任何方法知道输入电压标称为3.6V 时的压降?

    我不确定从图形的拼贴中可以确定、除了将图形放在试验电路板上进行测试之外? 此时大部分对周围环境感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外-感谢您指出 TPS78330插入的夹子! 错过了该部分、该部分指出了空载时的稳定性。 瞬态响应不是一个问题、前提是它在启用后没有该响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    谢谢。 在200mA 负载电流下、3.0V 的最坏情况下压降为360mV (TJ=125C)。 因此、在20mA 时、您将看到小于36mV 的电压。 因此、这在较低的温度下应该绰绰有余。  

    您应该能够在线免费订购样片。 如果您遇到问题、请告诉我。

    此致、