This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:中的温度下的 BQ27426错误触发器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871672/bq27426-bq27426-error-triger-when-the-temperature-in

器件型号:BQ27426

大家好、

监管人员在一个项目中使用 BQ27426、并面临以下问题。 他们发现  电池值将在重新启动时更改。

经过多次测试后、他们发现这可能是因为温度。 如果它们使用外部方法增加 BQ27426温度、则可以轻松复制此问题。 读取 BQ27426检测的测量温度约为14度。

它们使用集成在 BQ27426中的默认温度测量、而 IC 放置在 PCB 而非电池上。 PCB 的温度远高于电池、这会导致不可预料的校正。 因此、它们需要增加 触发校正的温差值。

您是否对如何设置 delata 温度值有建议或对此问题有任何其他意见?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DODatEOC Delta T 控制温度变化何时触发容量模拟/重新计算。

    在这种情况下、问题不在于监测计何时执行此更新、而是监测计使用了不正确的温度。 因此、更改此参数不会解决您的问题。

    温度必须接近电池温度(而不是 PCB 温度)、因此如果 PCB 温度与电池温度不相似、则不能使用内部温度传感器、而是连接到电池的外部热敏电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

                   感谢您的回复、这是一条重要消息。

                   但现在没有时间更改设计、因此我们希望在不更改硬件设计的情况下获得最佳解决方案、您的建议将对我们大有帮助。                

                   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    FW 中没有温度补偿。 您能否查看内部温度是否更接近实际电池温度?

    如果没有、我强烈建议将热敏电阻放置在靠近电池的位置。