This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012EVM:LED 灌电流永远不会超过20mA

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872255/lp5012evm-led-sink-current-never-goes-above-20ma

器件型号:LP5012EVM
主题中讨论的其他器件:LP5012

即使我将寄存器设置为如下、LED 灌电流仍保持@ 20mA、从不上升到35mA。

40 1E 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00  

我为 VIN_EXT 提供了3.6V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    最大输出电流由外部电阻器 RIREF (EVM 上的 R4)设置。 您可以在 LP5012数据表第8.3.3节中找到详细信息。 默认值为3.57k、因此它只能得到20.5mA。 您可以将其替换为更小的电阻器、以获得更大的输出电流范围。