This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于隔离式电源的12V-36V 反激

Guru**** 2311880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889468/12v-36v-flyback-for-isolated-power-supply

主题中讨论的其他器件:UCC28C43

大家好、


我们是否可以使用 UCC2870X 等反激式控制器来实现以下规格?

VIN= 12-36V

Iout =100-120mA

Vout= 24V 或+/- 12V

光耦/隔离式

价格(最大值)=1.5$

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC2874x 和 UCC2870x VDD 开启阈值典型值为21V 至23V、因此当输入电压小于23V 时、这些 IC 无法启动。 那么、如果您想加电< 23V、则不能在您的应用中使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的澄清。 是否有符合客户要求的反激式控制器?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28C43。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢洪!