This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:不需要触发过流保护

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890076/tps92692-q1-over-current-protection-unwanted-triggered

器件型号:TPS92692-Q1

大家好、

我的客户现在在其前照灯产品中使用 TPS92692-Q1、LED 电流为1A、他们希望使用间断模式、因此将 FLT 引脚连接到 SS 引脚。

他们发现、当远光灯切换至近光灯(使用 MOSFET 绕过多个 LED)时、LED 电流将以600us 的时间斜升至2A、并触发 LED 灯串过流保护、进入断续模式、从而导致近光灯闪烁。

那么、我想问我们是否有任何解决方案可以解决这个问题? 例如添加 LED 灯串过流响应时间来消隐这种不需要的600us 高电流? 或者在 CSP 和 CSN 之间添加一个100 Ω+1uF RC 低通差分滤波器、该解决方案是否有效?

谢谢你。

此致、

Gary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    通常、当您使用 MOSFET 分流远光灯以进入近光灯时、您需要分流 FET 以缓慢地打开和关闭、从而不会导致您看到过流。  

    如果您像前面提到的那样对 CSP 和 CSn 引脚进行滤波、则会向控制环路添加相位滞后、并且环路将补偿为低带宽。  该方法具有较低的抑制带宽以及仍会达到2A 的近光电流、这不是首选方法。

    谢谢 Tuan