This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:通过 USB 连接时、此 IC 是否枚举?

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872209/tps2511-does-this-ic-enumerate-when-connected-over-usb

器件型号:TPS2511

当使用 D+/D-插入 USB 主机时、该器件是否会枚举(即、如果主机请求、该器件是否会使用其 USB 描述符、vender_id、product_id 等进行响应)?  或者、该器件只是一个不通过 USB 枚举的充电器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    不可以、当检测到便携式设备时、所有此器件都将在 DP/DM 线路上通告 DCP 或专有充电方案。