This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24155:绝对最大输入电压额定值与最大工作输入电压间的关系

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24155, BQ24210, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872264/bq24155-absolute-maximum-input-voltage-rating-vs-maximum-operating-input-voltage

器件型号:BQ24155
主题中讨论的其他器件: BQ24210BQ24250
  • 20V 绝对最大输入电压额定值
  • 6V 最大工作输入电压

这些规格之间的区别是什么?

我可以通过7V 太阳能电池板为锂聚合物电池充电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    IC 的输入电压高达20V 不会损坏、但除非电压低于6V、否则它不会为电池充电  作为一个具有高输出阻抗的电源、7V 太阳能电池板的最大功率点将大约为80%*7V=5.6V、所以这是有可能的。  如果您预加载太阳能电池板、使输出下降到低于6V、这是可能的。  但是、BQ24155没有较新充电器中的输入电压调节功能。  因此、它将从源拉取尽可能多的电流、其输入电流限制设置允许的值。  例如、最低输入电流限制设置为100mA。  这是否与电池板的 MPP 电流一致?  否则、充电器可能会将面板的电压拉低太多。   

    我建议使用专为太阳能电池板设计的 BQ24210线性充电器或 BQ24250开关充电器、该充电器具有可通过电阻器设置的 VINDPM (输入电压调节)和输入电流限制。

    此致、

    Jeff