This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:DESAT 引脚中的齐纳二极管

Guru**** 2575315 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890287/iso5451-zener-in-desat-pin

器件型号:ISO5451

你(们)好

我对 ISO5451中 DESAT 引脚的建议连接有疑问、在这里、我应该将一个齐纳二极管与 220pF 电容器并联、我想知道如何计算我应该使用的齐纳二极管反向电压?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uriel、您好!

    齐纳二极管应靠近栅极驱动器 IC 引脚放置、以限制 DESAT 引脚上的电压。 齐纳二极管可以高于 DESAT 阈值电压并低于引脚的最大电压、即小于 VCC2。 EVM 给出了使用12V 齐纳二极管 MMSZ5242B-7-F (如 用户手册中所示)的示例。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Audrey

    非常感谢您的帮助、我对齐纳二极管的功能有点失落、但现在我理解了。

    此致