This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:电源路径

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ24773, BQ24610, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890047/bq24105-power-path

器件型号:BQ24105
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ24773BQ24610BQ24133

电源路径配置如下所示。

我想知道、当电池电压通过 P-FET (Q5)的寄生二极管放电(移除适配器)时、系统是否能够提供足够的电流。

可以用一个肖特基二极管替代 P-FET 开关电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaeseung:

    您可以将一个二极管从电池连接到系统、并从输入连接到系统。 但是、我会担心二极管的功率耗散、具体取决于您的系统负载有多重。

    如果您有流经这些二极管的高电流、我建议为您的应用使用电源路径充电器、例如用于 NVDC PowerPath 的 bq25713或 bq24773、或者用于更高电流和传统 PowerPath 的 bq24610、bq24133或 bq2417x。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。