This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220:UCC21220

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21220, UCC21540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872158/ucc21220-ucc21220

器件型号:UCC21220
主题中讨论的其他器件: UCC21540

我正在使用全桥转换器拓扑设计具有三相输入电压(440Vac)的电源。 是否可以为此规格使用 UCC21220隔离式栅极驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payal:

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    如果您希望使用三相电源,我建议您使用具有较高隔离等级的 UCC21540。  我们有 一个使用 UCC21540的三相逆变器参考设计。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    扎赫