This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61221:TPS61221纽扣电池供电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890141/tps61221-tps61221-coin-cell-battery-operation

器件型号:TPS61221

您好!

  我们计划使用 TPS61221作为3.3V 的稳压器。 在这里、输入电压来自不可再充电的纽扣电池(CR2032R)、它在运行期间将输入电压从3V 更改为1.2V。 此转换器(TPS61221)是否适合纽扣电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thanga:

    对于输入电压和输出电压、没关系。 我是否可以知道负载条件是什么?